请问C6671如何接FPGA,DDR3 EMIF从文档上看好像只能接异步存储器,能否接同步的?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi Riva Huang,
可以通过SRIO接口跟FPGA连,这个实现已经很成熟;
或者Hyperlink接口,这种方式实验FPGA这边的logic还没有ready, 具体情况见下面链接。
DDR3接口不支持异步接口;
EMIF16接口不支持同步接口。
Thanks,
Liang
是的,
对于每一个接口支持的具体存储器类型,请参考DDR3和EMIF16的user guide文件
是否有通过SRIO与FPGA连接的解决方案,特别是针对xilinix的FPGA?
另外,从文档上看,DDR3好像只能接SDRAM,能接同步静态的存储器吗?有没有解决方案?
FPGA这侧的SRIO IP需要FPGA供应商提供。
已有很多客户实现了DSP和Altera, Xilinx FPGA通过SRIO通信。
DDR3接口不能接同步静态存储器。