用于基于 Sitara ARM 的处理器的运行时软件
| TI 为您选择的 Sitara ARM 处理器平台提供主要运行时软件组件和文档以进一步方便您的开发工作。软件开发套件 (SDK) 可在 TI.com 上免费下载,同时随附 TI 评估模块 (EVM) 和开发套件。用于 Sitara ARM 处理器的 SDK 不需要运行时版税。它们包括板级支持包 (BSP)、工具、演示、文档等。独立于 O/S 的支持包括特定于外设的库、驱动程序和应用程序示例。 |
|
用于 ARM Cortex-R 的软件:
|
Sitara ARM 开发工具,包括 Code Composer Studio™ IDE
开发工具ARM® Linux 软件开发,包括 GNU Debugger (GDB) 和 GNU Compiler Collection (GCC) 工具以及 Code Composer Studio™ IDE v5 (CCStudio)。对于 Sitara ARM 处理器 RTOS 应用而言,开发人员可以使用相应的第三方 IDE 或 CCStudio 以便于选择 RTOS 解决方案。TI 提供具有各种 PC 接口、速度和价格的 JTAG 仿真器,客户可通过 TI 的设计网络获取。此外,由于各个 ARM 内核之间代码兼容,解决方案的调节比任何时候都更加容易。 |
||
|
||
Sitara ARM 处理器套件和评估模块 (EVM)
套件与评估模块 (EVM)使用满足需求的合适套件,立即开始评估和开发基于 Sitara 的 ARM 处理器解决方案。特色套件包括以下部分。此外,社区板在设计时考虑到了开源社区输入因素。开发套件用于评估 Sitara™ ARM MPU 的功能和特性的低成本应用开发平台。 |
||||||||
评估模块使开发人员能够立即开始评估 Sitara™ ARM MPU 以及开始建立解决方案的全功能模块。
Sitara ARM EVM 的子卡
参考设计
|
用于 ARM 器件的所有工具和软件
免责声明 此产品是设计用于帮助德州仪器的客户。关于此第三方软件(如果有)或其是否适用于特殊用途,德州仪器或产品所有者不提供任何任何明示或暗示的保证。此软件(如果有)仅是在上述基础之上提供的。此产品的所有质量和性能风险均由客户自行承担。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||