你好,
FFTC支持大点计算,文档里面有2种模式介绍,说的比较简单一概而过,按说明来看,little和large翻译成小端和大端还是小点和大点FFT?因为文档里面有个表,好像就是以数据的排列方式不同来说明的,但是理解成大端小端又不太对。。。
FFTC有3个bank,每个bank支持4096个word,即4096个采样点,一共3*4096个word,超过会怎样?我用例子里面给的5个块,每块2048个采样点,可以正常计算FFT,但是我用自己的数据的时候,就不行了,数据格式没问题,也没溢出,问题提示TX FFTC open fail,然后改成只计算前2个块的FFT,就可以了,这里不是溢出问题吧?
FFTC同时支持50种块,使用混合块时支持128个块。支持的最大采样点个数按最大来算吗?那要怎么算?而且大点跟非大点FFT在软件里面要怎么配置,是根据数据自动识别的吗?