你好,我司在使用DM8148的SD的CVBS的输出发现,不管我们如何配置TV0 输出SD视频始终是黑白的。 目前我们使用的RDK版本是4.1
另外我们也确认了软件配置确定时CVBS模式而不是S-Video模式。 还望麻烦确认DM8148的SD CVBS 输出在RDK的框架下是否能正常显示。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,我司在使用DM8148的SD的CVBS的输出发现,不管我们如何配置TV0 输出SD视频始终是黑白的。 目前我们使用的RDK版本是4.1
另外我们也确认了软件配置确定时CVBS模式而不是S-Video模式。 还望麻烦确认DM8148的SD CVBS 输出在RDK的框架下是否能正常显示。
谢谢!
Hi ,
用的是什么软件包?
可以设置CVBS上显示colorbar试试。
BR,
Eason
hi Eason,
我们使用的软件版本为RDK4.0. 我们修改usecase, HDMI0 输出是颜色正常的,CVBS,TV0 输出始终是黑白的,color bar 也是。 另外我们修改CVBS0 TV0的输出配置的时候会影响HDMI0的输出。当修改CVBS0输出的配置的时候,会使HMDI0输出的颜色偏绿。 我们了解DM8127的IPNC 的RDK usecase 有HDMI+ CVBS输出的demo. 但再 DM8148 下面没有标准的demo. 还望麻烦是否可以确认RDK4.0或者4.1的版本下,DM8148的 TV0 做CVBS输出的时候是否有能正常显示的。 如果有,那知道我们能确定RDK底层的驱动是正常的。目前我们初步怀疑RDK的底层驱动的bug. 这块CVBS的驱动显示有异常。
非常感谢!
Hi,
\ti_tools\device_collateral\dm814x\spruhf7b_dm814x_hdvpss.pdf
这里有对于SD colorbar的寄存器说明。具体为,
1.3.12.2 SD_VENC_vmod Register
CBAR 这个寄存器位。
请先配置该寄存器看看VENC自己生成的colorbar测试图像是否为彩色。如果是彩色,则HDVPSS这边送数据可能有问题,如果不是彩色,那么很大可能性是CVBS上的波形导致。
BR,
Eason
Hi Eason,
按照你的建议,我们这设定成color bar输出, TV0的CVBS输出仍然是黑白的。 在你的建议中如果VENC的color bar 都是黑白的话,很大可能是CVBS的波形导致。
我们使用DM8148的 TV0做CVBS输出的时候有加类似DM8127的视频滤波运放OPA360. 我们这验证加OPA360或者类似EVM那样直接输出,TV0 CVBS输出始终是黑
白的。 难道PCB硬件走线,能影响CVBS 信号的颜色丢失? 还是DM8148的RDK 的框架下CVBS本身输出有bug.
非常感谢!
jimmy
Hi DVRRDK 4.1的CVBS本身是验证过OK的。
Colorbar的方式, 对芯片内部送给CVBS模块的数据是完全不做要求的,所以可能是
1. 外部硬件的问题
2. SDDAC的具体配置问题
3. SDVENC的时序配置问题
请问你是配置成PAL、NTSC? 请至少更换显示器来确认出来的视频信号就是黑白的。
此外,请用示波器采用视频出发模式先看看波形有没有问题。色彩问题通常是color subcarrier有问题导致。
Hi Eason,
问题已经解决,后来发现是RDK本身的问题,我们发现RDK应用在设定CVBS输出的时候,没有起作用,始终一直再S-Video模式,后来我们再HDVPSS内部的寄存器,强行修改就能正常显示了。谢谢!