我将同事编译出来的u-boot.bin烧录到nor flash的0x08000000,断电重启,可以正常从norflash上启动u-boot.bin。
但是我自己编译的一个u-boot.bin,烧录到norflash的0x08000000,断电重启,无法从norflash上启动我的u-boot.bin。下面我做了一个实验,我从串口将u-boot-spl.bin和u-boot.img下载到内存并运行起来uboot后,将我的u-boot.bin烧录到norflash的0x08000000,并通过go 0x08000000命令,我的u-boot.bin是可以运行的。而同事编译的u-boot.bin却不能这么运行,不知道这两个u-boot.bin有什么区别,我该如何解决这个问题,能够上电后从norflash上直接运行u-boot.bin。