用的是TMSC6670评估板,用FFTC协处理器时,发送队列和输出队列的描述符挂载的buffer放在DDR3上,大小为8192*14,由于调用FFTC时最多做6个OFDM符号的2048点FFT,想减少buffer的大小后放到SL2上,但把buffer的大小改为2048*7后,协处理器就会卡在
while(NUM_TX_DESC != get_descriptor_count(queue_num))
{
asm(" nop 5");
}
接收队列里面没有描述符。。。
不知道这是什么原因,为什么改了buffer大小后RXQ里面没有收到描述符?
而且我是先做符号0的FFT,再做符号1—6的FFT,符号0 能通过,卡在符号1—6的FFT处理中。求大家指导一下!!!