你好,
FFTC模块计算FFT时,可以设置将输入数据进行左移右移,还有variable shift可变移动
第一,左移右移是基于算法的需要才进行的吗?就是可以加快FFT运算速度?会不会对结果产生影响?
第二,1.variable shift原理是什么?对LTE系统来说,1200个采样点,输入FFT以后,设置成variable shift,先将手动补3个0,变成1204个点,然后添0个数设成844,有个寄存器的值设成1448/2=724,FFTC手册上说的,移动以后变成2048个点,中间有844个0。这里的724是什么意思?
2.要不是LTE系统,即首位不是0,这个过程会是一样的吗?
3.要是我的输入数据变成1204个点,添0个数为844,那个寄存器仍设成724,这个过程会是怎样?跟第1点是一样的吗?