怎么设置在没有信号的情况下设置蓝屏呢?在哪里设置呢?displayLink没有这个选项。
DM8168平台,DVR4.0 的 SDK
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
怎么设置在没有信号的情况下设置蓝屏呢?在哪里设置呢?displayLink没有这个选项。
DM8168平台,DVR4.0 的 SDK
你用的是什么Video Decoder? TVP5158芯片自带Bluescreen寄存器,当无视频输入时可自行设置为蓝屏输出,并可自定义蓝屏颜色。
嗯呢,我是想用8168设置高清底图的。在用SWMS在单屏显示(视频不全屏显示,缩小显示)的时候,在视频底上做一个底图,不知道这个底图怎么设置?
如果你说的底图是纯色的话你尝试设置下 COMP_back_color_settings Register 吧
谢谢你的回答,我找了,找不到COMP_back_color_Register。
/* Minimum unit = 1 byte */
/**************************************************************************\
* Register Overlay Structure
\**************************************************************************/
typedef struct {
volatile Uint32 REG0;
volatile Uint32 REG1;
volatile Uint32 REG2;
volatile Uint32 REG3;
volatile Uint32 REG4;
volatile Uint32 REG5;
volatile Uint32 REG6;
volatile Uint32 REG7;
volatile Uint32 REG8;
volatile Uint32 REG9;
volatile Uint32 REG10;
volatile Uint32 REG11;
volatile Uint32 REG12;
} CSL_Vps_vcompRegs;
Hi ,
请用 reg_rdwr.out来看看这个寄存器值是否被改写成黑色了。
如果有的话,那么就是被其他代码覆盖了,如果没有的话那还有其他地方对颜色有影响,这个back ground color就不是唯一的一个因素。
BR,
Eason
恩恩,解决了!我在swmsLink里面做修改,
void FastFillColor(Utils_DmaFill2D* pblankFrameInfo,UInt32 numTx){
switch(gColorIndex)
{
case 0:
pblankFrameInfo[numTx].fillColorYUYV =UTILS_DMA_GENERATE_FILL_PATTERN(0x30, 0x80, 0x80);
pblankFrameInfo[numTx].fastFillColorIndex = UTILS_DMA_FAST_FILL_COLOR_BLACK;
break;
case 1:
pblankFrameInfo[numTx].fillColorYUYV =UTILS_DMA_GENERATE_FILL_PATTERN(0x80, 0x80, 0x80);
pblankFrameInfo[numTx].fastFillColorIndex = UTILS_DMA_FAST_FILL_COLOR_GREY;
break;
case 2:
pblankFrameInfo[numTx].fillColorYUYV =UTILS_DMA_GENERATE_FILL_PATTERN(0x68, 0xD5, 0x5A);
pblankFrameInfo[numTx].fastFillColorIndex = UTILS_DMA_FAST_FILL_COLOR_BLUE;
break;
case 3:
pblankFrameInfo[numTx].fillColorYUYV =UTILS_DMA_GENERATE_FILL_PATTERN(0xFF, 0x80, 0x80);
pblankFrameInfo[numTx].fastFillColorIndex = UTILS_DMA_FAST_FILL_COLOR_WHITE;
break;
default:
break;
}
}
swmsLink里面指定的地址存放有背景,也不能说背景,就是在没有数据的区域显示其他数据。
我解决了:在swmsLink里面解决的,只要设置在无数据区域的设置为其他颜色即可。
void FastFillColor(Utils_DmaFill2D* pblankFrameInfo,UInt32 numTx){
switch(gColorIndex)
{
case 0:
pblankFrameInfo[numTx].fillColorYUYV =UTILS_DMA_GENERATE_FILL_PATTERN(0x30, 0x80, 0x80);
pblankFrameInfo[numTx].fastFillColorIndex = UTILS_DMA_FAST_FILL_COLOR_BLACK;
break;
case 1:
pblankFrameInfo[numTx].fillColorYUYV =UTILS_DMA_GENERATE_FILL_PATTERN(0x80, 0x80, 0x80);
pblankFrameInfo[numTx].fastFillColorIndex = UTILS_DMA_FAST_FILL_COLOR_GREY;
break;
case 2:
pblankFrameInfo[numTx].fillColorYUYV =UTILS_DMA_GENERATE_FILL_PATTERN(0x68, 0xD5, 0x5A);
pblankFrameInfo[numTx].fastFillColorIndex = UTILS_DMA_FAST_FILL_COLOR_BLUE;
break;
case 3:
pblankFrameInfo[numTx].fillColorYUYV =UTILS_DMA_GENERATE_FILL_PATTERN(0xFF, 0x80, 0x80);
pblankFrameInfo[numTx].fastFillColorIndex = UTILS_DMA_FAST_FILL_COLOR_WHITE;
break;
default:
break;
}
}