想问下有人仿真过C6678的SRIO接口么?
不知道各位使用什么工具仿真。我想用Cadence自带的工具做一下仿真,但是一直没有找到SRIO的IBIS模型。想问一下如果仿真C6678的SRIO接口是不是只要下载到C6678的IBIS模型就可以呀?我下到C6678的IBIS模型,但是打开文件有错误,弄了好久也不知道怎么修改。哪位高人能帮忙指点下吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
想问下有人仿真过C6678的SRIO接口么?
不知道各位使用什么工具仿真。我想用Cadence自带的工具做一下仿真,但是一直没有找到SRIO的IBIS模型。想问一下如果仿真C6678的SRIO接口是不是只要下载到C6678的IBIS模型就可以呀?我下到C6678的IBIS模型,但是打开文件有错误,弄了好久也不知道怎么修改。哪位高人能帮忙指点下吗?
Hi Chaosheng Xiao,
是什么样的错误?是否跟如下链接的问题一样的?
如果要仿真SRIO serdes接口的话,需要签NDA拿AMI模型。
Thanks,
Liang
您好!
我遇到的错误跟这个不是一样的,每次打开文件都说无法检测到版本号,也不能进行其他的操作。
但是能看到每个管脚的定义,我看到SRIO相关的管脚都是NC,这是不是说明用C6678的IBIS模型
是不能仿真SRIO接口的呀?如果是这样的话,SRIO的接口该用什么模型来仿真呢?
是的,网上公开的IBIS模型不能拿来仿真SRIO Serdes。
需要AMI模型来仿真, 但是这个AMI模型不是公开的。需要签NDA才能获得,请联系本地TI的同事说明你的要求及NDA事宜。