This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ccs的使用问题:打开已有例子工程时,build提示错误 gmake:***no rules to make target



使用ccs版本 v5.2,compiler版本c6000_7.4.0

 

打开ccs的pdk中自带的例子工程时,会提示上述的gmake:***no rules to make target错误。

本身所有ccs自带compiler版本为7.3.4,打开工程时发现其原先建立时用的版本为7.4.0,于是安装了该compiler版本,但不知其工程建立时所用的ccs版本。build时,仍提示上述错误,导致build失败。

 

求助,移植工程时,是否要求ccs版本与compiler版本都与建立工程时所用的版本完全相同才可以移植?

如果不是,是否还要进行其他方面,诸如环境变量的设置等?