This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TVP5150AM1 输出问题

Other Parts Discussed in Thread: TVP5150AM1

最近在用TVP5150AM1做视频采集,发现无视频输入时TVP5150AM1的数字输出引脚的D4和D7有14MHZ左右的规则波形输出,请问是什么原因?TVP5150AM1配置为8BIT 4:2:2输出。

  • 不清楚你具体的视频系统情况。这个现象应该是不会发生的。

    请问这个是在一个板子上发生的,还是所有板子上都有? 

    这个问题如果不干扰到你的系统运作的话,可以忽略。如果不想在无视频输入的时候data 有波形输出,可以尝试设置寄存器

    3.21.4 Miscellaneous Controls Register

    YCbCr output enable
    0 = YOUT[7:0] high impedance (default)
    1 = YOUT[7:0] active

    设置为高阻这样应该不会有波形输出了。