This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

C6678 QMSS 中FDQ为空



程序将内存上的数据发送到GE网口,使用了QMSS,程序一开始就对NAVIGATOR 进行了初始化,且将一定数量的descriptor压入了FDQ.

然后core等待外界中断(gpio口),中断来临时,从FDQ中pop出desc,写入数据,然后push进入TxQ。

现在出现一个问题,一般情况可以正常发送数据。但是,当初始化结束和中断到来之间时间过长,就会输出FDQ为空的信息,不知道是为什么。

Source queue 2049 descriptor is NULL
number of descriptors in host queue SL2_HOST_SIZE1_FDQ (2049) changed from 32 to 0

麻烦专家~