我还想求教一下,我现在用DM642做智能视频监控,思路大概是这样,基于SURF特征点的运动补偿---->帧差法---->形态学处理---->提取目标位置---->卡尔曼跟踪,帧率25,画面640*480,外扩32SDRAM,DM642能够满足需要吗???实时性!!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我还想求教一下,我现在用DM642做智能视频监控,思路大概是这样,基于SURF特征点的运动补偿---->帧差法---->形态学处理---->提取目标位置---->卡尔曼跟踪,帧率25,画面640*480,外扩32SDRAM,DM642能够满足需要吗???实时性!!!
Hi,
你有你算法的benchmark吗? 可以估算下需要多少的DSP频率。
另外你的应用需要视频编码吗?接口方面有什么需求?
BR,
Eason
1、你说的benchmark我不太了解,麻烦您能详细说下吗
2、我的应用不需要视频编码
3、我的应用流程大概是这样的:
摄像头--->TVP51xx---->DM642---->sa7121----LCD显示屏
算法流程:求取SURF特征点----》基于特征点的运动补偿-----》帧差法检测目标----》形态学处理------》目标标记与粗定位-------》卡尔曼跟踪
Hi 从你的外设接口上看,DM642没有问题的。所以现在需要评估的是DSP的性能是否足够满足你的算法要求。
你要实现的这个算法,是否已经有了DSP的软件实现?可以先仿真看看运行需要多少cycle,评估一下需要什么频率的DSP才能满足要求。
BR,
Eason