This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

tlv320aic3254 使用minidsp无法正常录音

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254, AM3352

您好,感谢查看

我们自己开发的板子,使用tlv320aic3254进行音频的处理,上位arm使用am3352。

目前针对tlv320aic3254,使用片内预置的以下dsp进行验证,录音和播放都能正常工作:

ADC:PRB_R2

DAC:PRB_P2

我自己实验用的Sample load到片内后,播放可以正常工作;但录音无法正常工作,安静环境下,录制的音频全部为吱吱的杂音,杂音很大;而且对mic喊话,录制的音频也为同样的杂言,无法识别喊话的声音。

我的Sample非常简单,贴图如下,所有控件都使用默认参数。另外,该Sample在evm-u上能够正常录音。

如何才能让自己的Sample能够正常录音,请提供帮助。或者帮忙提供一些简单可用的Sample,我分析一下。

非常感谢。