This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

搞无人船项目看上了一款基于TMS320C665x的板子,大家帮忙来评论一下这款板子的性能如何

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6655, TMS320C6657, TMP102

        最近想做一个无人船的项目在物色一款合适的板子进行开发,大致要实现GPS自动导航,实时传输水面图像,快速检测水体的重金属含量等一些水体指标,并将数据传回去上位机。板子是广州创龙电子科技有限公司出产的,朋友之前在这间公司买过一块基于omapl138的板子觉得还不错,便推荐我去这间公司看看。我到官网查看了一下资料,这是一款基于TI KeyStone系列多核架构的定点/浮点TMS320C665x 高端DSP核心板,80mm*58mm,成本低、功耗小、性能强、性价比也高。采用沉金无铅工艺的八层板设计,有专业的PCB Layout保证信号完整性的同时,也通过了高低温和振动测试认证,满足工业环境应用。还有就是SOM-TL665x引出CPU全部资源信号引脚,二次开发极其容易,客户只需要专注上层运用,降低了开发难度和时间成本。如果是做产品的话可以让产品快速上市,及时抢占市场先机。除此之外还提供丰富的Demo程序和DSP核间通信开发教程,全面的技术支持,协助客户进行底板设计和调试以及软件开发。下面发一些官方发的资料大家帮忙给点意见。

一、 核心板特点:

  • 处理器架构先进:基于TI KeyStone C66x多核定点/浮点DSP TMS320C665x,标配工业级核心板,单核TMS320C6655和双核TMS320C6657管脚Pin to Pin兼容,同等频率下具有四倍于C64x+器件的乘累加能力;
  • 运算能力强:主频1.0/1.25GHz,单核可高达40GMACS和20GFLOPS,包含2个Viterbi协处理器和1个Turbo协处理解码器,每核心32KB L1P、32KB L1D、1MB L2,1MB多核共享内存,8192个多用途硬件队列,支持DMA传输;
  • 性价比高:512MB/1GB DDR3-1333可选,最大寻址空间8GB,128MB/256MB NAND FLASH可选,可免装风扇,以最低的功率级别和成本提供最高的性能;
  • 拓展资源丰富:支持千兆网口、uPP、PCIe、SRIO、HyperLink等多种高速接口,同时支持I2C、SPI、UART、McBSP、EMIF等常见接口;
  • 连接稳定可靠:80mm*58mm,全国最小C66x核心板,采用工业级高速B2B连接器,通过高低温、振动测试认证;
  • 开发资料齐全:提供丰富的开发例程,入门简单,支持裸机和SYS/BIOS操作系统。
SOM-TL665x正面
SOM-TL665x背面
                    
机械尺寸图
二、 软硬件参数
1. 硬件参数:
 

处理器

单核TMS320C6655/双核TMS320C6657,主频1.0/1.25GHz

Nand Flash

128M/256MByte

DDR3

512M/1GByte

EEPROM

1Mbit

传感器

1x TMP102,核心板温度传感器,I2C接口

LED

1x 电源指示灯

1x 系统状态灯

2x 可编程指示灯

连接器

2x 50pin公座B2B,2x 50pin母座B2B,间距0.8mm,合高5.0mm,共200pin

1x 80pin高速B2B连接器,间距0.5mm,合高5.0mm,信号速率最高可达10GBaud

接口资源

1x JTAG

1x SRIO,4通道,每通道最高通信速率5GBaud

1x PCIe,2通道,每通道最高通信速率5GBaud

1x SGMII,10/100/1000M自适应网口

1x EMIF,16bit

1x uPP,2通道,32bit

1x HyperLink,最高通信速率40GBaud,KeyStone处理器间互连的理想接口

2x McBSP

2x UART

1x I2C

1x SPI

2x TIMER

1x BOOTSET,13bit

32x GPIO

2. 软件参数

系统支持:支持裸机、SYS/BIOS、TI-RTOS(SYS/BIOS)

CCS版本:CCS5.5 

                                                


三、 电气特性

环境参数

最小值

典型值

最大值

工作温度(工业级)

-40°C

/

85°C

工作电压

5V

9V

16V

四、 产品型号

SOM-TL665x可选型号

CPU主频

Nand Flash

DDR3

温度级别  

SOM-TL6655-1000-1GN4GD-I-B1

单核1.0GHz

128MB

512MB

工业级

SOM-TL6655-1250-2GN8GD-I-B1

单核1.25GHz

256MB

1GB

工业级

SOM-TL6657-1000-1GN4GD-I-B1

双核1.0GHz

128MB

512MB

工业级

SOM-TL6657-1250-2GN8GD-I-B1

双核1.25GHz

256MB

1GB

工业级