我的疑惑如下:
1 DM8148里面有两个M3核,分别控制ISS模块,VPSS模块,VICP模块,我想知道两个M3核是自动识别控制这三个模块,还是需要手动分配哪个M3核控制哪个模块?
2 我需要采集一帧图片,我想知道这帧图片具体的传输路径。我个人理解是这帧图片依次通过ISS模块,VPSS模块,VICP模块,然后扔给A8去处理,不知道这样理解对不?
3 我只要采集一路视频,我想修改视频的采集速度和采集格式,我在哪个原文件里改?找了半天没找到
谢谢大家
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我的疑惑如下:
1 DM8148里面有两个M3核,分别控制ISS模块,VPSS模块,VICP模块,我想知道两个M3核是自动识别控制这三个模块,还是需要手动分配哪个M3核控制哪个模块?
2 我需要采集一帧图片,我想知道这帧图片具体的传输路径。我个人理解是这帧图片依次通过ISS模块,VPSS模块,VICP模块,然后扔给A8去处理,不知道这样理解对不?
3 我只要采集一路视频,我想修改视频的采集速度和采集格式,我在哪个原文件里改?找了半天没找到
谢谢大家
1. 建议看懂usecase和mcfw的link架构。 M3VPSS被设计用于控制ISS,VPSS, M3Video用于控制HDVICP。 在这两个核上分别有对应的mcfw api实现的。
2. 如果图片通过RAW格式采集,那么需要经过ISS,如果用的是RGB/YUV, 则通过HDVPSS采进来。如果需要编码,则在ISS/HDVPSS采集之后给HDVICP模块。这些都是通过mcfw的架构来实现数据的传递的。