如题,请教各位。
实验背景如下:
1、通过Matlab的IDElink,链接CCS3.3。配置DSP C6713B,根据需要调用不同cmd文件,仿真器引导或Flash引导,成功编译
2、调用Matlab中的标准sin函数,生成DSP源代码,其中核心代码如下
sineDemo_B.SineWave = sin(((real_T)sineDemo_DW.counter +
sineDemo_P.SineWave_Offset) * 2.0 * 3.1415926535897931 /
sineDemo_P.SineWave_NumSamp) * sineDemo_P.SineWave_Amp +
sineDemo_P.SineWave_Bias;
3、编译,生成.out
4、如为Flash引导,进一步生成.hex
运行结果:
仿真器引导模式,生成.out,加载到C6713B的RAM中运行正常,sin函数结果能够输出。
Flash引导模式,仅切换cmd文件,C程序一致,将.hex烧写到Flash中,Flash引导,程序执行到sin函数时,跑飞。
问题定位:
将Matlab生成的sin函数,手动修改为:
a = sin_parameter[0]*sin(j * kPI)+sin_parameter[1];
编译后烧写到Flash,程序运行正常,结果能输出,不会跑飞。
2个sin函数的区别,为去掉了除法。
请专家看一下,用Matlab生成的数学模型DSP代码,在仿真器能正常运行,而烧写到Flash后,执行到数学函数会跑飞。
目前初步怀疑是除法不能直接用于TI DSP,请专家大牛根据器件使用经验,提供参考意见,谢谢!