如题:如何获取DM385完整开发套件SDK以及开发资料,非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,
你可以选择下面的方式之一:
1.从Appro购买DM385 IPNC参考设计,从Appro获得相关软件。
2. 和TI签署保密协议后,可以获得相关软件。
注意,DM385的TRM也是需要签署保密协议后才会提供。
请问一下你对于芯片的其他需求?
如果编码需要什么格式,是否需要DSP,是YUV接入还是RAW sensor接入,PCI-E lane数要求,SATA等等接口要求
1. 有。
2. VIN[0]/[1]各支持一个BT.1120接入,也就是共可同时接入2路。IPNCRDK使用mcfw架构,你可在Capturelink中设置为16bit embeded采集BT1120数据。