求C6670的FFTC不带SYS/BIOS的例程,请问哪里有,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,
如附件所示,整合到工程中,直接运行。
我这个是在OSEck工程(C6670)下整合跑通的。
如果用Enea针对C6678的平台软件中包括的DSPnet协议栈,TCP传输速率可达500Mbps左右,UDP接近满速率发送。
我们是TI的白金合作伙伴,可以提供C66上的全套商用平台软件,,包括操作系统、BSP驱动、TCP/IP协议栈,LINX IPC模块、中间件和开发工具。
OSEck RTOS 软件平台包括:
OSEck RTOS内核:
o 稳定可靠,支持所有DSP,有20+年历史。
o 专门针对C66x优化。没有内存碎片的内存管理。
o 内存自动裁剪,统一的出错处理机制。
o …….
BSP(驱动)源代码:优化高效的驱动,如RapidIO,Ethernet等。
LINX IPC: 支持分布式系统的IPC.
o 使多核、多DSP、多板卡的编程好像单核编程一样。
o 支持任何物理介质,如C66x多核之间(EDMA),多DSP之间(RapidIO),多板卡之间(RapidIO, Ethernet)。
TCP/IP协议
Package Flow 软件加速包
Optima开发优化工具:CPU,内存等性能优化工具。
Enea在DSP RTOS领域有近20年的开发、现场使用经验,针对复杂的C6678,从2010年起专门投入30多人的专家团队来支持优化6678软件平台,包括:
内核、重写高性能驱动、分布式支持、网络加速、优化工具等,现在以及有30多个客户使用Enea针对6678的软件平台:
1. 成熟、稳定、可靠、现场验证的,专门针对6678 DSP特别优化的OSEck RTOS。
2. 成熟稳定的针对C6678的驱动程序,支持包括SRIO、以太网、PA、Multicore Navigator、MPAX、中断管理等。
3. 跨核、跨DSP、跨板卡系统的透明传输模块LINX。
Best Regards
William.dong@enea.com