ccs中自带的ndk helloworld udp例程,未改任何代码,下载板是官网买的c6678,直接6678 ndk helloworld udp例程加载后,出现问题如下:
请帮忙解决!谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
可以设置静态IP,demo板可将SW9 拨码开关2 设置成off,或者注释掉代码中判断swich_state 的 if (!platform_get_switch_state(1)) 强制走静态IP的分支
DaemonNew 第三个参数是端口号,dtask_udp_echo 默认监听7号端口
哥们,你好!我的板子是C6678lEMV,没有SW9。不过我根据你的提醒将判断swich_state 的 if (!platform_get_switch_state(1)) 注释掉了,强制走静态IP。但是这个Hello world例程进入不了dtask_udp_hello函数,只能进入
这个函数。由于
它是有形参得(SOCKET s,UINT32 unused);不像上面那个NetworkOpen函数没有形参。兄弟,请问一下这个例程是不是还是自已定义一个SOCKET和unused。如果是这样的话,那又如何将自己定义socket传入该函数中呢?还有一个问题就是这个例程这是我本人PC的IP参数
,这些都需要改成PC的参数么?还是只要改DestIPAddr和DestIPMask呢。本人对TCP,UDP/IP认识只是停留在理论阶段,没有实践过。感谢哥们不厌其烦的指导!
Gangping Li,
首先感谢striker striker,根据你的指导目前这个Hello world 例程已经调通了。请问一下你的QQ是多少呢?在下希望以后能在不打扰您工作的前提下向你学习以及寻求您的帮助。谢谢了,哥们!
你好,
我也在调试helloworld这个例程,也是运行出你上图所示结果,这是算运行成功了吗?这个例程是向dsp传送什么,是什么功能呢,怎样算是成功,
我看到user guide里还说要用winapps里的helloworld.exe测试,但是打不开,点击了以后闪退。
最后成功的结果是你在网口调试助手发送一串字符,网口调试助手就能接收到那串字符,而且你可以给DSP板子动态分配和PC同网段的IP。至于你说的winapps,我没用那个
嗯,谢谢你。我用网口调试助手没有调通,最后还是用winapps文件夹里的exe文件实现了,这个exe文件需要在cmd里调试,可以给dsp代码发送一个socket,功能类似于网口调试助手。
另外,我想要同过网口实现将一系列图像传送到dsp,想用这个例程改,你做过类似的吗?
那么你说的那个exe文件是走哪个协议呢?还是仅仅只是一个socket 通信呢?还有我调完了UDP的那个例程就没有继续调网口了,所以没调过那个传输图像的例程。
我现在也在做pc和dsp之间传送图片,用的是helloworld例程,dsp接收的部分直接用的helloworld和dtask_udp_hello的程序,我把D:\Program files\ti\MCSDK\ndk_2_22_02_16\packages\ti\ndk\winapps\helloworld的pc发送程序改动了一下,让pc给dsp发送图片,用命令行调试,已经显示发送了***个数据,但是程序却无法进入dtask_udp_hello的子程序,为什么,是因为dsp没有收到套接字吗?下面是我的程序,能帮我看看吗?
你好,对于NDK中,PA无法清零问题,看你提出了三个解决方法,