你好:
在ti-dvsdk_dm368-evm_4_02_00_06\dvsdk-demos_4_02_00_01\dm365\encode的代码中:
|
/* Launch interface app */ |
|
/* Get configuration from QT interface if necessary */ |
疑问1:我理解OSD应该要叠加到显示上的输出信号,理解是否正确?
根据代码来看,demo中的OSD是可以交互的,也就是有输出,然后也可以接收输入,类似平时看到投影仪的使用,或者电视上菜单的应用。
疑问2:如果疑问1理解正确,那么这个encode的demo是没有显示的,只是将视频数据输出为文件,这是什么功能?
疑问3: 难道是要将OSD信息叠加到视频上,然后输出到文件?
这还能起到信息接收的作用么?
疑问4:OSD与QT是什么关系?
是否是使用QT创建的UI,然后OSD显示到视频窗上?