我目前采集的视频是480P60,采集到的视频经过VICP,DSP,然后经A8输出,送到PC端显示。现在我想把采集到的视频改成720P30,请问我具体该如何修改?谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我目前采集的视频是480P60,采集到的视频经过VICP,DSP,然后经A8输出,送到PC端显示。现在我想把采集到的视频改成720P30,请问我具体该如何修改?谢谢
谢谢你的回复
您好,现在问题是这样的:
1. 我通过摄像头采集视频格式是480P60,视频流经过TVP5158流进VPSS,由VPSS流进DSP调用算法后进VICP编码,然后送给A8。我现在想改的是视频流每秒调用DSP算法的次数,现在是每秒调用60次,我想改成每秒调用算法30次,但我不知道VPSS具体是怎么调用DSP算法的?
2. 我在CaptureLink_drv.c中看见这个函数CaptureLink_drvProcessData(),我想知道在VPSS中是不是这个函数最先处理从TVP5158流进来的视频流的?如何是的,那么CaptureLink_drvProcessData()函数是在哪个函数中被调用的?
3. 我在AlgLink_prv.c中看见AlgLink_algProcessData()函数,我想知道在DSP中是不是这个函数最先接收从VPSS流进的视频流,并开始进行算法处理的?如果是的,那么AlgLink_algProcessData()函数是如何被调用的?
再次谢谢
另外需要说明一点:这个程序是第三方供应商写的,它在主函数中创建了几个线程,分别调用TI提供的一系列函数,可读性没法和TI提供的usecases程序相比。所以上述问题没弄明白