CCS5.1.1.00031_win32安装到windows7 64位系统下,在线调试时出现错误:Error connecting to the target:Connect to PRSC failed。求解?
首先程序没有问题,控制器板子硬件没有问题(别人可以用),仿真器也能连上, test connection没有问题,也可以烧程序,就是不能在线调试, 每次调试都会出现这个问题,win7系统是新安装的旗舰版,不知道ccs软件与新装的系统软件有没有冲突,到底是哪的问题?谢谢!
PRSC到底是做什么用的?我安装的ccs软件驱动中有这个prsc.dll文件!!
芯片用的是C6678.
求解?