This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

求助6678的bootloader的启动



问几个问题:1 DSP固化程序的启动,对于6678来说,bootloader的启动程序需要我们固化到rom中吗

                        2 如果是bootloader程序已经固化,如果我从nor flash启动,先硬件设置启动模式,为emif16,然后将我们的自己的代码写入flash,重新上电是否可行?

3 谁有bootloader的手册?

4 最好能有个详细的过程?比如用emif16的nor flash启动

  • 你好,

    如果用MCSDK的默认方案,首先在C6678内部永久ROM中的RBL加载E2PROM中的IBL,然后IBL加载存放在Flash中的执行文件代码。

    也可由RBL直接通过EMIF16访问NOR Flash上的执行代码,但这样受限于EMIF16接口速度,如果执行文件过大,那么加载效率不高。

    我们是TI的白金合作伙伴,可以提供C66上的全套商用平台软件,,包括操作系统、BSP驱动、TCP/IP协议栈,LINX IPC模块、中间件和开发工具。

    OSEck RTOS 软件平台包括:
    OSEck RTOS内核:
    o 稳定可靠,支持所有DSP,有20+年历史。
    o 专门针对C66x优化。没有内存碎片的内存管理。
    o 内存自动裁剪,统一的出错处理机制。
    o …….
     BSP(驱动)源代码:优化高效的驱动,如RapidIO,Ethernet等。
     LINX IPC: 支持分布式系统的IPC.
    o 使多核、多DSP、多板卡的编程好像单核编程一样。
    o 支持任何物理介质,如C66x多核之间(EDMA),多DSP之间(RapidIO),多板卡之间(RapidIO, Ethernet)。
     TCP/IP协议
     Package Flow 软件加速包
     Optima开发优化工具:CPU,内存等性能优化工具。


    Enea在DSP RTOS领域有近20年的开发、现场使用经验,针对复杂的C6678,从2010年起专门投入30多人的专家团队来支持优化6678软件平台,包括:
    内核、重写高性能驱动、分布式支持、网络加速、优化工具等,现在以及有30多个客户使用Enea针对6678的软件平台:
    1. 成熟、稳定、可靠、现场验证的,专门针对6678 DSP特别优化的OSEck RTOS。
    2. 成熟稳定的针对C6678的驱动程序,支持包括SRIO、以太网、PA、Multicore Navigator、MPAX、中断管理等。
    3. 跨核、跨DSP、跨板卡系统的透明传输模块LINX。

    Best Regards

    William.dong@enea.com