windows8.1系统上启动CCS6.1出现此问题,启动ccs,显示主界面一秒钟后闪退并提示Runtime Error,出错程序是c:\ti\ccsv6\eclipse\ccstudio.exe 错误代码是R6025 -pure virtual function call
应用程序兼容性设置为WIN7,错误如故
重新安装CCS,错误如故。重新安装CCS后在安装程序的最后一个界面让安装程序启动CCS时正常,关闭后从开始菜单运行就会出现错误。
升级操作系统到WIN10专业版,错误如故
目前的系统是windows10专业版 64位
JAVA版本1.8.0——51-b16
.net版本V1.0 V1.1 V2.0 V3.0 V3.5 V4.0
怎样能解决这个问题呢?