使用的芯片是tms320C6747,在使用EDMA3时,出现以下异常:
1、希望通过写ESR使能某通道传输,写入ESR后,相应的IPR位被置1,但从内存中读取的结果表明,传输未发生;
2、IPR被置位后,程序进入中断程序,进入的是6747的事件8对应的中断,应该不是error中断,而是正常的传输完成的中断;
3、Halt程序后,"Ctrl+R" Reset CPU 后,发现内存中的数据传输已发生,即上述EDMA传输的目标地址内已有数据;
4、使用外设触发,则工作较正常,未发生上述异象。
请帮助,谢谢!