This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于FFTC的疑问



最近在做FFTC,遇到了以下几个问题,请教中,希望得到解决办法,谢谢

1:就是在进行FFTC PKTDMA配置的时候,修改的寄存器地址为K1的地址,但是用的是FFTC A的地址,如下表所示,想问的是这个后面的FFTCB和FFTCC的地址是用来干什么的,什么情况下会用到。

2:在调试的过程中,将一组输入数据放在描述符相应的源buffer里面,再压入到FFTC的发送队列,FFTC就会自动的根据寄存器配置计算FFT或者IFFT的,然后放到目的buffer里面,这种理解对吗?

3:我将目的buffer里面的数取出来,和正确计算的数据进行对比,表示正常通过测试,但我调试的代码是要进行多次的计算,但是进行第二次计算的时候程序就会死在下面的while图中。表示第一次是通过的,第二次运行过来就不行,这个是寄存器地址错误还是什么问题造成的啊?谢谢

谢谢各位大神抽时间回答我的问题,希望找到解决办法,谢谢了