Other Parts Discussed in Thread: TVP5158
专家您好:
我使用DM368+TVP5158采集4路D1,遇到两个奇怪的问题,希望能帮助解答
只插入一路视频输入时正常 ,当插入两路时
1、ratecontroltype设置为”CBR“时,会出现skip帧,也就是encode后generatebytes=0的时候,这时下一帧进行resizer时会卡在:ioctl(rszPrm->rszfd,RSZ_RESIZE,&convert)。
我的 opermode为slot,我修改boot.src和resize的config使得opermode为continue ,但是系统运行异常。请问修改opermode有什么注意事项以及两种mode各适合哪种情形?
请问出现卡住的可能原因是什么?是否resize需要有个类似清理的动作?
2、设置为VBR时,encode出的264格式的数据会隔帧出现马赛克,屏蔽一个通道的数据不让其进行encode时显示正常,也就是说不会是其他通道的干扰所致。
都是704*576的数据应该不需要open两个codecengine吧?
附件是相邻的两帧截图。
请教是否哪些配置会影响到encoder的处理?或者对多路的压缩需要特殊处理?
谢谢!