This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

在DSPBIOS中进行寄存器操作可以直接赋值么?

您好:

       我使用OMAPL137,在DSP端不使用DSPBIOS系统时,实现简单的AD采集完全正确。

       使用DSPBIOS,但是不使用片上外设而进行TSK、LOG模块的测试也没有问题。

       但是在使用DSPBIOS进行AD采集时却直接死机。有人说在DSPBIOS中不能直接对寄存器赋值,是这样么?如何安全对寄存器赋值?还是别的原因?

  • 在DSPBIOS中能够直接对寄存器赋值的。如何安全对寄存器赋值?这个需要使用旗语等方法避免访问资源冲突即可。你可以检查一下的AD采集程序,是卡死在哪一个步骤上了。