This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【网口调试】下载例程到板子后,显示板子没有连接上电脑,详述如下。求原因,谢谢!



我在6748 dsp使用tcp client 客户端的例程。

我将电脑网口 与 开发板的网口 相连。 

用cmd  查看主机ip地址 169.545.212.192,我在网络助手里选择 TCP SERVER,输入这个ip地址,端口号设置8000

然后对应程序也是这个ip地址和端口号。

但是最终程序运行后显示:

 Link Status: 100Mb/s Full Duplex on PHY 0
Trying to connect 169.254.212.192:8000 ......
failed connect (6)
是不是板子没有连接到电脑?
求指教!不胜感激!
  • 看日志连接已经建立了

    错误6的意思是No such device or address

    你电脑主机的ip是自动获取的吧?

    局域网里没有dhcp服务器的话,这个ip是有问题的,建议你手动配置网卡的IP地址,配为何你的板卡一样的网段,再尝试