大家好:
第一个疑问:
从手册中看到如下描述,是不是意味着当ISIF接口用作VPFE视频前端时,必须接1.8v呢?
如果接3.3v是否还能用作VPFE前端呢?
同时,从demo板的原理中,看到的接的是3.3.
所以,把我们搞晕了有点。
第二个疑问:
,从dm368的sprz316b-silicon errata中了解到有以下建议:因为DM368的3.3v输入信号很多,譬如EMIF和ISIF都可以配置为1.8和3.3,
ISIF的问题如上面第一个疑问描述。
1、从硬件设计经验来看,一般低电平都会小于0.2v,这个建议是如何考虑的?是不是如果电压不太好,对于高速信号的时序会有一些差?
那对低速信号有影响没?或者是将高速信号降速使用是否可以?如SPI。
2、在设计中有部分信号,如GPIO,与FPGA对接,FPGA的低电平输出只能保证0.4v以下,并不能保证0.2v以下。不过从经验看,一般是小于的。