我们在调试6657DSP芯片板子时遇到一些问题:
1 平台是:DSPC6657芯片
2 相关问题所在的模块:千兆以太网接口,用ndk_2_22_01_14开发包来开发的千兆网。
3 描述:在进行千兆以太网开发的过程中,该产品设置了静态IP和子网掩码,在局域网内部测试中电脑可以正常连接到DSP产品(包括基本的ping、tcp调试)并返回数据, NDK里面开始只配置了TCP IP EMAC ,这样就能在局域网中正常通信了,但将DSP产品通过路由器接入以太网中,问题就出现了。将DSP连接到路由器,路由器开启DHCP服务,让DSP自动识别DNS,设置路由端口映射,将产品映射到Internet网络上,从外网访问DSP过程中就无法正常连接,通过wireshark软件抓包,发现TCP/IP连接握手失败,同时所在的socket端口无法释放。在DSP芯片这边我们也尝试配置了相关的route,IMCP和DCHCPClient等,但是问题依然。
4 我们把DSP设备换成PC,路由器和映射方式都不变,这个时候是可以建立连接和正常通信的。
我们想知道是不是DSP通过路由器连接需要一些其他的配置,或者我们的配置不正确,还是DSP不支持路由器协议?想请教应该怎么实现这个功能,DSP这边应该怎么配置?