大家好,我用的是sdk06版本的内核,然后它里面的phy芯片是ar8031,我板子的是ar8035(感觉里面的寄存器和8031的没啥区别,就一id不同),然后我板子只有一个网口,接在rgmii2,我只是改了驱动中的phy id(把0x4dd074改为0x4dd72),结果当我 ifconfig eth1 up 时,返回PHY 0:01 not found,也就是说我的phy没链接上,导致我无法ping通。。。。请问我需要改动sdk代码的哪里才能使我的网口正常工作呢?
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 54:4A:16:F3:14:D0
inet addr:172.16.31.146 Bcast:172.16.255.255 Mask:255.255.0.0
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)