This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于McBSP中对SPI FLASH操作的疑问

所用芯片6713

按要求配置McBSP相关配置,在硬件仿真时出现如下问题:程序先做了一个最简单的 给SPI FLASH发送读ID指令,通过中断方式接收MISO数据,在硬件仿真中,当把断点设置在发送指令之前,则不会产生中断,但是数据仍然传输完成,当把断点设在发送后并延迟一段时间,则可以产生接收中断。

注意到SPCR寄存器 的FREE 和SOFT 现在FREE=1,SOFT=0

请问这种情况的产生是TI内部做的一种区别于实际的硬件仿真下的机制么? 谢谢