This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

C6713工程移植C6670



如题,移植时是否只需要关注外设口不同即可?另外6700如何处理外部中断?

  • 6670 code可以完全兼容6713,接口及中断配置不一样的请参考MCSDK。

  • 你好,

    应用程序移植比较简单,但是C6713是很老的一款芯片,几乎没有啥外设,但6670很大量的外设及大量加速器,而且有8个核,因此从6713切换到6670上会觉得很复杂。

    建议花时间深入学习一下6670,或者如果项目比较紧,且对性能等要求较高,建议使用商用平台软件。

    Enea是TI的白金合作伙伴,可以提供C66上的全套商用平台软件,,包括操作系统、BSP驱动、TCP/IP协议栈,LINX IPC模块、中间件和开发工具。

    OSEck RTOS 软件平台包括:
    OSEck RTOS内核:
    o 稳定可靠,支持所有DSP,有20+年历史。
    o 专门针对C66x优化。没有内存碎片的内存管理。
    o 内存自动裁剪,统一的出错处理机制。
    o …….
     BSP(驱动)源代码:优化高效的驱动,如RapidIO,Ethernet等。
     LINX IPC: 支持分布式系统的IPC.
    o 使多核、多DSP、多板卡的编程好像单核编程一样。
    o 支持任何物理介质,如C66x多核之间(EDMA),多DSP之间(RapidIO),多板卡之间(RapidIO, Ethernet)。
     TCP/IP协议
     Package Flow 软件加速包
     Optima开发优化工具:CPU,内存等性能优化工具。


    Enea在DSP RTOS领域有近20年的开发、现场使用经验,针对复杂的C6678,从2010年起专门投入30多人的专家团队来支持优化6678软件平台,包括:
    内核、重写高性能驱动、分布式支持、网络加速、优化工具等,现在以及有30多个客户使用Enea针对6678的软件平台:
    1. 成熟、稳定、可靠、现场验证的,专门针对6678 DSP特别优化的OSEck RTOS。
    2. 成熟稳定的针对C6678的驱动程序,支持包括SRIO、以太网、PA、Multicore Navigator、MPAX、中断管理等。
    3. 跨核、跨DSP、跨板卡系统的透明传输模块LINX。

    Best Regards

    William.dong@enea.com