大家好,我最近在BBB上做一个ADC芯片模块,使用的是SPI总线,需要跑裸机,不能跑Linux。
首先,starterware是不是支持bb black,需不需要更改,我看网上有的地方说是需要修改里面的文件,我不确定,希望能告知,starterware的版本是AM335X_StarterWare_02_00_01_01。
其次,由于给出的例程是EVM板子的例程,并且还是SPI0 的,我想知道有没有什么配置文档之类的东西,能把spi0 flash的例子移植到BB BLACK的开发板上??
有什么资料吗?或是文档