This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我用FPGA对C6748通过SPI发送数据,我对比了用逻辑分析仪获取到的主机发送的数据,并与从机接收到的数据进行了对比,发现接收到的数据存在部分缺失。请问我应该如何解决?下图左侧为从机接收到的数据,右侧为逻辑分析仪抓取到的主机发出的数据
您好,
可以正确识别数据,说明SPI的通讯时序是对的。
从接收到的数据来看,每接收到两字节后就丢失两字节,很有规律,大概率和接收端的应用层处理方法相关。
您好,
就是SPI驱动正确,很可能驱动程序上层的应用代码。
您可通过下面方法定位问题点,比如发送端只发送3个字节的数据,跟踪一下接收程序的执行情况。
您好,
如果数据无法接收正确,是SPI驱动有问题。
作为从机,需要对相应的SPI管脚做初始化。(TRM "28.2.8 SPI Operation: 4-Pin with Chip Select Mode")
您好,
请参考开发指南“6.8. McSPI-QSPI-OSPI”,测试其CCS例程。
6.1. CSL — Processor SDK RTOS Documentation
也可参考这个帖子中分享的例程
您好,
如果SPI可正确接收一个字节,但接收多个字节出现数据错误,建议检查您的应用程序。
比如接收完数据后相应的标志位是否清除等,建议参考前面回复中提到的代码。