This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【技术资料】C5000™︎ DSP 音频电容式触摸 BoosterPack



C5000™ DSP 音频电容式触摸 BoosterPack
音频电容式触摸 BoosterPack是一款面向 LaunchPad 开发套件和 MSP430™ Value Line 微控制器的插入式电路板。该套件可为电容式触摸解决方案提供完整的参考设计,从而可采用某些 MSP430 Value Line 微控制器的电容式触摸 I/O 端口。该参考设计使设计人员能够通过 TI MSP430 微控制器轻松控制 C5000™ 超低功耗 DSP,实现清晰的 MP3 播放与录制功能。利用 Audio BoosterPack,编程人员能够不必学习编程方法即实现 C5000 DSP 的低功耗和高效性优势。阅读产品公告以了解更多详情,并立即启动设计工作。