我用gel文件和.out文件给AM335x做ddr3的software leveling,console里提示输出参数,当输入第三个数据按回车后,console就不在提示输入了,无法往下进行,请问出现这种情况是因为参数不对还是说明了什么。这些参数是通过官方的两个excel文档和ddr3手册里的数据计算的。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我用gel文件和.out文件给AM335x做ddr3的software leveling,console里提示输出参数,当输入第三个数据按回车后,console就不在提示输入了,无法往下进行,请问出现这种情况是因为参数不对还是说明了什么。这些参数是通过官方的两个excel文档和ddr3手册里的数据计算的。
印象中,如果是单独的0或者1的话,可能会遇到按两下回车的情形,你再按一下,看是不是就可以继续往下了。
如果可以的话,放一张屏幕截图或者log上来。
输入的是一个7f,然后按了几次回车均不行。图有空我弄一张。顺便问一下Log怎么看?
就是在console里面输出的内容。
PS:确认一下,你是否有用gel文件做过DDR初始化配置了呢?有没有根据DDR改过你现在使用的gel文件?
恩,gel文件里面的内容是改过的,根据官方给的两个excel文件计算出来的值都是。是这样的,之前我们做过一批板子,ddr已经调通了,后来又进行了一次改板,ddr的布线做了一些微调,所以ddr现在跑不过去,现在比较头疼,正在通过ccs进行调试。