This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

求助:有关DM368的UART BOOT故障,在线等



davincin开发的专家们

    在基于DM368的系统,单板刚回来就遇到了一个故障,搞了两天,尚未解决。请专家们知道解决方案的不吝赐教。

    故障描述:基于DM368的开发板,在UARTBOOT模式下,UART BOOT输出乱码。

   详细情况补充:

      (0)芯片是tms的,也就是silicon1.2。应该不存在silicon1.1的uart boot 13/16频率比那个问题了吧。

    (1)晶振是36MHz的。

    (2)用示波器量了串口tx的输出,其有正常的输出波形。频率是57.6KHz*1.5=86.4(从示波器无法精确衡量,但是推导应该如此,这个1.5的来历后面讲看对不对)因为在手册里找到一个地方描述,115200是基于24MHz晶振输入的。但因为没有RBL代码,不知道是否晶振升高,波特率就一定升高。

    (3)使用的是secureCRT工具。设置了各种波特率,包括115200,115200*1.5

    不知道是否和这个有关,明天准备试一下其他串口工具。

    (4)OS:win7

    (5)串口连接:新电脑没有串口,使用的是usb转串口。但是实验过在115200波特率下工作正常。

    (6)同时,我们有一块DM368的评估板,

    a、这块评估板工作是正常的,包括正常启动后内核能够加载成功,串口显示正常。UART BOOT模式下也能输出BOOT ME。

     b、这个板子的晶振是24MHz

    c、我们也量了这个单板上串口输出,波形形状与我们自己设计的单板完全一样。只是波形周期是57.6KHz。

而且,我们也做了以下检查

    (1)串口线序定义:这个检查过了,而且与评估板做对比检测。线序定义一致。

    (2)信号电压:用示波器看了,12v。

   (3)使用的串口线,在其他单板上也试过,是好的。

现在还能想到的区别:

   (1)win7下的串口工具不稳定。 准备找几个其他工具试一下。回头实在不行,找一个winxp的机器试一下。

    (2)芯片的串口波特率其实不是工作在与串口工具对应的波特率上。如果是这个,那么,36MHz晶振下应该工作在什么波特率?

         同时疑问:DM368的UARTBOOT的波特率是否和晶振频率相关?是什么关系?是不是1.5倍?这个1.5是从两个单板的波形对比得到的。而且和晶振的频率比刚好一致。

    (3)因为24MHz对应115200,那么如果36MHz对应115200*1.5,是不是后者的波特率太高了?导致不稳定?

    (4)usb转串口+串口线:大约3~4m,是不是太长了?回头实在不行,找一个winxp的机器试一下。这样保证线长在2m以内,甚至1m左右。

大家看看,还有什么定位思路?或者根本就不是这么个解决思路呢。

     有讲的不清楚的,各位随便问。

     多谢各位了,在线等。