This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

求助:有关DM368的CCS、XDS560安装异常问题,在线等



大家好:

    还是接上一个帖子,因为UARTBOOT不正常,所以就想切换到JTAG调试。那么就需要安装CCS和XDS560驱动了。有出了几个问题。
我目前的安装包列表:

Code_Composer_Studio_v3.3_Build_3.3.38.1

ActivePerl-5.8.0.806-MSWin32-x86

SR12_CCS_v3.3_SR_3.3.82.13

ti_cgt_tms470_4.5.0_setup_win32

SEED-XDS560Plus Emulator for CCS3.x 

顺序也是按照上面的顺序安装的。

可是,

异常1:在WIN7 64bit的机器上,XDS560驱动始终安装不正常。这个在网上也找到一些说法,说是不支持。希望给下结论。

异常2:在win7 32bit的机器上,按照ti网站的说法,采用win7兼容 winxp sp2的方法,选择dm6446器件,总是有各种错误。

(1)在一台机器上,总是提示找不到C64+,然后将其remove掉,然后就是找不到tixds560arm9.dvr,

(2)另一台机器上,安装一切正常,ccs setup后,提示:error initializing emulator。然后ignore,就没然后了。

异常3:找了一台winxp机器,按照顺序安装后,提示找不到tixds560arm9.dvr。网上有人说是安装顺序不对,正在将电脑上所有的ccs相关内容卸载后再尝试重装。(因为以前做过C67系列开发,所以以前就安装了CCS3.3,CCS5.5,不知道是否影响)

肯定有人搞过啊,从网上那些给的,不详细是其一,关键是在本人的环境上还不好用。

希望给个试验过ok的详细步骤,安装顺序,设置方法、选择器件,等等吧。

拜谢了