Hi 专家,
一个关于AM3359的GPIO口模式配置问题请教:
AM3359的GPIO口有mode0到mode7共8种复用模式。如果我选择了某个模式,所有的GPIO口都会同时工作在此模式下吗?
我想通过UART0(ZCZ封装下的E15和E16引脚)传输数据,此时这两个引脚工作于mode 0;我同时想通过GPIO0_7(C18引脚)引脚控制LED灯,此时该引脚工作于mode 7。
如果必须使用这几个引脚实现相关功能,而我又想让数据传输和GPIO同时工作呢该怎么办呢?可以单独配置这几个引脚分别工作在某个模式吗?抱歉我只找到control mode下面有相关寄存器,单只能对所有GPIO同时配置模式,单独配置GPIO复用模式的寄存器是哪个呢?
多谢啦!
Joel