平台:dm8168,DVRRDK3.0;
我现在在swosd 里面 获取 帧数据的地址,在这个地址上面直接画字幕数据;
发现在视频里面,字体闪烁,发现在直接写指针数据的时候,很多时候,执行了这个操作,但是数据并没有修改;
有的时候就修改过来了;
请问这是怎么回事,我应当怎么样来实现画数据上去呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
平台:dm8168,DVRRDK3.0;
我现在在swosd 里面 获取 帧数据的地址,在这个地址上面直接画字幕数据;
发现在视频里面,字体闪烁,发现在直接写指针数据的时候,很多时候,执行了这个操作,但是数据并没有修改;
有的时候就修改过来了;
请问这是怎么回事,我应当怎么样来实现画数据上去呢?
你好,
请问你现在系统里面DDR资源使用是否紧张? 会否是DDR峰值访问太高? 你是否有尝试配置PBBPR.PR_OLD_COUNT为0x10~0x50,看是否有改善?
hi Chris Meng;
PBBPR.PR_OLD_COUNT 是什么意思 ? 应当怎么配置,这个在什么地方可以查到吗 ?
Ternence,
请在TRM的DDR章节搜索该寄存器。
谢谢 Chris Meng;
我通过重新设置寄存器,发现效果还是一样的,寄存器默认为0xFF
请问,问题中直接在数据里面,这样画的方法是对的吗 ?
Ternence,
请问你们有确认该问题是因为DDR峰值吞吐太高么?
在获取帧数据里面直接修改,本身没有什么问题,只要没有地方要使用这个帧的原始数据(没有加OSD的)。
谢谢 Chris Meng;
DDR 峰值这个可以确定,调试的的时候,整个系统只跑了一路的视频采集和编码,用来做测试;
可以确定方法没有问题就好,我继续再调试,有进展,再向您请教