将调试好的程序 生成.bin文件烧写进NAND FLASH启动不了,我有以下几个问题想问下:
1 我的程序只用了DSP的核,没有用ARM核,在烧进FLASH的时候需不需要加载ARM的gel文件?有什么影响?
2 如果只烧写DSP程序并启动,需不需要对ARM进行什么操作?
3 我在程序里面没有配置PLL0、PLL1、DDR2的参数,但是在用Aisgen d800k008生成.bin文件的时候在Aisgen中配置了PLL0、PLL1、DDR2的参数,这对程序的启动有没有影响?
我的烧写程序是在OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2_40的基础上修改的,板子是自己做的