This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320C6713B: 无法使用仿真器调试,‘连接到目标错误,error-1060@0x0’,如下图。检查了供电,晶振,复位都没问题,而且我们调试器在同系列的板卡上也可以使用,请问下有没有什么好的排故思路呢?这个故障码代表什么?

Part Number: TMS320C6713B

  • 您好

    这个错误是代表连接过程中不可恢复的错误,会阻止JTAG调试器控制内核。

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html

    Reset的时候,DSP要求在通电时断言TRST和RESET重置,以便正确初始化,您再看看是否两个都重置了,具体见数据手册IEEE 1149.1 JTAG compatibility statement

    再看一下数据手册power-supply sequencing / system-level design considerations/ power-supply design considerations/ power-supply decoupling部分的要求是否满足。

  • 感谢您的回答,有个比较奇怪的现象。

    将BOOTMODE改为00,(HPI/仿真器)现在就可以识别了,但EMIF BOOT却无法识别,我们是想要外挂FLASH进行启动的。

    电源核电和IO基本是一起上电的。最开始电源芯片有点问题,3V3和1V4电源电压低,有过调整,测量板级阻抗并没有问题。我看您建议power-supply sequencing有写,两个电压达到工作电压不能过长时间(>1s),如何判断因为我曾经使用错误的电源上电,而导致芯片损害呢?

    RESET=100ms,外部芯片注入,TRST也没问题。

  • 您好

    我再帮您看一下外接FLASH启动方面的内容。

  • 您好

    很遗憾,目前针对这颗产品的支持比较有限。

    您可以看看下方帖子或者在英文论坛找找类似的情况。

    e2e.ti.com/.../3679144

x 出现错误。请重试或与管理员联系。