hello ti, 我们自己的板子,使用的tda4ve的芯片,pdk用的ti-processor-sdk-rtos-j721s2-evm-08_06_01_03。我们需要使用内部看门狗,它使用的MCU_RTI0来实现。当定时器发生溢出时会产生一个event (event号104)中断到ESM模块,期望ESM模块能够拉低 MCU_SAFETY_ERRORN这个error pin。mcal里面有个j721s2 mcu10的WdgApp_Startup.c的例程,我仿照这个例程启用了mcu的esm,但是目前测试当发生溢出时,能够进入到中断处理函数,但是error pin没有被拉低,请帮看下为啥。我还尝试了给 ESM_PIN_CTRL寄存器写0xA,看手册上应该能强制使error pin拉低,但是试了没有发生reset,寄存器的值还是0,也帮确认下这个现象。我截图了mcu esm的寄存器,没发现哪个配置有问题。