硬件使用的是BeagleBone Black板。目前正在做BBB与FPGA通过GPMC总线进行数据传输。
am335x的TRM文档GPMC一章里,对如何开启burst传输的描述似乎只有CONFIG1寄存器的第31位的WRAPBUSRT,对应开启burst模式
是不是将写操作设置为同步模式,即bit 27 设置为1
写access设置为1,即bit28 设置为1
就可以实现burst模式的写操作了?
实际上我是这样设置的,但是每一次写操作。片选cs和写使能we信号都会有上下电平变化,而不是像数据手册的图表那样,在传输过程中,数据传输是连续的
这个是我的时序图:
这个是数据手册的
实在不明白是哪里设置下可以开启burst写模式。请赐教!