8168 芯片marking中的YMLLLLS分别表示什么含义,购买的芯片上此位置的mark是:44ZCQJ9表示什么,不同主频的芯片:CYG,CYG2,CYG4是在哪里来区分的?芯片右上角的 “2”表示什么?G1 以及 786呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
8168 芯片marking中的YMLLLLS分别表示什么含义,购买的芯片上此位置的mark是:44ZCQJ9表示什么,不同主频的芯片:CYG,CYG2,CYG4是在哪里来区分的?芯片右上角的 “2”表示什么?G1 以及 786呢?
这个问题是不是在某个文档中有详细的说明,因为在网页上、datasheet上以及硅版本等文件上都没有找到相应说明,所以问一下。哪位大侠能告知一下?谢谢了
如果是CYG2或者其他版本,在芯片上面,有标记DM8168CCYG2 这样的标识
G1 是无铅, CYG是封装, 786是管脚数目
目前芯片上的mark是这样的:
TMS320
DM8168CCYG
44ZCQJ9 G1
786 CYG
请问该mark代表的芯片的版本是CYG还是CYG2还是CYG4?
谢谢。
请问如果是CYG2,marking应该是怎样的?是不是如下所示:
TMS320
DM8168CCYG2
44ZCQJ9 G1
786 CYG
请问如果是CYG4,marking应该是怎样的?是不是如下所示:
TMS320
DM8168CCYG4
44ZCQJ9 G1
786 CYG
麻烦了,谢谢!