Part Number: PROCESSOR-SDK-AM62X
你好:
请问AM62x 使用nand flash 要怎么烧录,烧录流程是怎样的?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好:
这个看了是
将BOOTMODE引脚配置为MMC启动模式:BOOTMODE[15:0] = 0243
从 NAND 启动 u-boot:
请问这个日志文件是在哪里,还有BOOTMODE 是在哪个文件配置呢?
只看到了如何烧录u-boot.img, 那么kernel 和根文件的镜像如何烧录呢
你好:
日志文件看到了,kernel 和根文件等其他的镜像如何烧录呢?
你好:
看了您发的连接,有两个问题
1. BOOTMODE 引脚配置是拨板子上的 开关切换吗
2. load mmc 1 ${loadaddr} tiboot3-gpmc.bin 这个指令是从哪个目录读tiboot3-gpmc.bin此文件过来的,读到哪里去了
3. load mmc 1 ${loadaddr} tiboot3-gpmc.bin 中loadaddr 这个参数地址,我应该填写多少,从哪里参考
4. 当我把所有image,通过nand write 指令写完之后, 在切换到NAND boot mode 启动,是否就表示烧录过程已结束,启动会进入kernel 呢
Thanks
为更加有效地解决您的问题,建议你在美国E2E上发帖 e2e.ti.com/,将由资深的英文论坛工程师为您提供帮助。
关于AM62x 使用nand flash 要怎么烧录,请尝试参考下面资料:
[FAQ] How to flash GPMC-NAND with Lauterbach JTAG on AM62x
[FAQ] How to flash and boot u-boot from parallel GPMC NAND on AM62x
PROCESSOR-SDK-AM62X: ti-u-boot/ GPMC parallel NAND boot support for AM62xx
[FAQ] How to flash and boot u-boot from serial-NAND on AM62x/AM62Ax
关于配置kernel,可以参考下面链接:
software-dl.ti.com/.../Foundational_Components_Kernel_Users_Guide.html
你好:
1. BOOTMODE【15:0】 = 0243 是怎么拨的
2. load mmc 1 ${loadaddr} tiboot3-gpmc.bin 这个指令是从哪个目录读tiboot3-gpmc.bin此文件过来的,读到哪里去了
3. load mmc 1 ${loadaddr} tiboot3-gpmc.bin 中loadaddr 这个参数地址,我应该填写多少,从哪里参考
4. 通过EMMC进入uboot, 输入命令mtd list, nand info 报错
链接里面只说了使用指令,麻烦回答一下问题
Thanks
YiMing
英文论坛回复了您的帖子,若有后续问题,请继续回复英文论坛。