Other Parts Discussed in Thread: TVP5158
我们自己DM385的核心板只引出了ISS接口, 最近需要连接两路D1视频, 采用了TVP5158和DM385 ISS接口直连的方式, 连接线序参见下图
现在TVP5158已经能够输出YUV422I BT656格式的数据, DM385的link也调通了,但是cameralink怎么也收不到数据, 现在怀疑ISS接口是否
支持内嵌同步的BT656格式, 代码里面有一些BT656的注释,但是也不是很清楚,所以来咨询一下, 我们的link可以参见下图